This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3150-250EVAL:Altium 设计文件

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150-250EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/901862/webench-tools-lm3150-250eval-altium-design-files

器件型号:LM3150-250EVAL

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否可以获取 LM3150-250EVAL (http://www.ti.com/tool/LM3150-250EVAL)套件的 Altium 设计文件?

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、
    可以将 WEBENHCH 原理图和板级文件导出到 Altium 中。 请找到以下步骤。

    打开 WEBENCH Designer https://webench.ti.com/power-designer/


    2.在搜索框中输入器件型号、然后打开设计、如下所示。

    4.单击 Export (导出)选项卡并选择'Altium (Altium)'。 导出 Altium 设计。

    5.下载文件并在 Altium 工具中打开它们。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息和屏幕截图

    Tony