请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3150-250EVAL 工具/软件:WEBENCH设计工具
是否可以获取 LM3150-250EVAL (http://www.ti.com/tool/LM3150-250EVAL)套件的 Altium 设计文件?
Tony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
是否可以获取 LM3150-250EVAL (http://www.ti.com/tool/LM3150-250EVAL)套件的 Altium 设计文件?
Tony
您好、Tony、
可以将 WEBENHCH 原理图和板级文件导出到 Altium 中。 请找到以下步骤。
打开 WEBENCH Designer https://webench.ti.com/power-designer/
2.在搜索框中输入器件型号、然后打开设计、如下所示。
4.单击 Export (导出)选项卡并选择'Altium (Altium)'。 导出 Altium 设计。
5.下载文件并在 Altium 工具中打开它们。
谢谢、此致、
Praveen