This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010074:MOSFET 额定电流和 SOA

Guru**** 2536880 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/901903/tida-010074-mosfet-current-rating-and-soa

器件型号:TIDA-010074

您好;

TIDA-010074 使用了"CSD19536KTT" 三 个 N 沟道 MOSFET、100V、200A。该文档说明它可以处理72V 和 30A 的放电电流。 我的问题是,如果我们看看 MOSFET SOA,那么该电压下的最大电流为1A。 如果我们使用公式"Trise/(VDS*Rth)",我将得到6.25A ,如果我们在 SOA 曲线上标记此 VDS 和 ID,则点位于直流线之上。 这意味着、如果我们需要相同的电流、则 VDS 需要降至接近20V。 因此、您需要知道这个30 A 的数字来自何处、每个 MOSFET 分支的电流为10A。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peeyush、您好!

    感谢您关注 TI FET。 似乎有两个相同的 e2e 帖子。 我将关闭这个并对另一个线程做出响应。