This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZM23600:不是 Webench?

Guru**** 1969805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/955667/webench-tools-lmzm23600-not-i-n-webench

器件型号:LMZM23600

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

客户在 Webench 中找不到 LMZM23600、即使数据表显示它可以在 Webench 中进行仿真也是如此。 您可以添加它吗?

此外、Webench 不允许输出电压为1.2V。 它希望 Vout 的最小值为2.5V。 不过、数据表中规定 Vout 最小值= 1.2V。 可以也解决这个问题吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我们可以在  Webench 上找到 LMZM23600器件、如果您仍然无法找到、请告诉我。

    关于输出电压范围、我们将询问相关产品线是否可以更改、  并很快返回给您。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我们将更新器件的 Vout 范围、并在对生产进行更改后通知您。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

     更新后的 Vout 范围现已在 TI 网站上显示。

    谢谢、此致、

    阿图尔  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。