请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM23600 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
客户在 Webench 中找不到 LMZM23600、即使数据表显示它可以在 Webench 中进行仿真也是如此。 您可以添加它吗?
此外、Webench 不允许输出电压为1.2V。 它希望 Vout 的最小值为2.5V。 不过、数据表中规定 Vout 最小值= 1.2V。 可以也解决这个问题吗?
谢谢、
Franz