Other Parts Discussed in Thread: LMR50410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR50410 工具/软件:WEBENCH设计工具
LMR50410 芯片能否消除电压波动? 可以消除的电压的近似范围是多少?我们的输入电源可能会受到下图所示黄色电压波动的影响、但我们之前使用的是 L6984芯片、 这无法消除输出电压波动、如下图中的蓝色线所示。 您的芯片能否消除这种波动并输出稳定的电压? 如果不是、请建议使用能够消除这种波动的芯片。 我们的要求:输入电压5-36V、输出电压5V。