This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR50410:LMR50410电压咨询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/960071/webench-tools-lmr50410-lmr50410-voltage-consultation

器件型号:LMR50410

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

LMR50410  芯片能否消除电压波动? 可以消除的电压的近似范围是多少?我们的输入电源可能会受到下图所示黄色电压波动的影响、但我们之前使用的是 L6984芯片、 这无法消除输出电压波动、如下图中的蓝色线所示。 您的芯片能否消除这种波动并输出稳定的电压? 如果不是、请建议使用能够消除这种波动的芯片。 我们的要求:输入电压5-36V、输出电压5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您可以使用我们的评估模块对其进行测试、并查看相同的输出电压是否受波动的影响。  

    有时、输出电压尖峰也是示波器上接地环路噪声的伪影。 最好的检查方法是使用小型环路接地探针来查看输出电压、并且不要从系统中的示波器连接任何其他通道。  

    以下是一篇有关如何测量输出电压的好文章

    可以在此处找到该 EVM

    谢谢

    -Arief