Other Parts Discussed in Thread: LM5119
主题中讨论的其他器件:LM5119
您好!
我设计的直流/直流转换器为48V 输入12V/50A 输出电流。 但我设计了单相、它与主器件~从器件不同、我使用了1个控制器。
但是、我将像这样输出 SW 引脚
圈中的振荡是错误的,我无法解决。 可以帮帮我吗?
此外、电感器加热过大。 原因可能是 SW 引脚的示波器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5119
您好!
我设计的直流/直流转换器为48V 输入12V/50A 输出电流。 但我设计了单相、它与主器件~从器件不同、我使用了1个控制器。
但是、我将像这样输出 SW 引脚
圈中的振荡是错误的,我无法解决。 可以帮帮我吗?
此外、电感器加热过大。 原因可能是 SW 引脚的示波器?
您好、Ali、
波形仅显示您处于轻负载条件、即非连续模式 DCM。
这是正常的。
但是:
要在48V 电压下的单个功率级上传输600W、这将是一项挑战。
传导损耗、开关损耗、热界面、获得如此大的电感器...
强烈建议采用多相设计、请参阅附加的应力分析单相、
在48V 标称输入电压下、您将获得:
HS 开关处为25Arms、LS 开关处为43.5Arms、输入电容器处的纹波应力为21.7Arms……
在占空比为25%时进入四个相位、您可以消除输入电容器上的纹波应力。
可能需要两个阶段。 如果最大60V 输入工作正常、请检查 LM5119。
现在、请检查 HS 开关的额外开关损耗、LS 开关的死区时间损耗、
电感器上的磁化损耗。 即使您实现了效率、95%的损耗仍保持32W。
对于该功率范围、GaN 器件可能是降低损耗和增加 Fsw 的选项
来减小电感器尺寸、但这会导致成本。
此致、Bernd
你(们)好
您的开关波形没有任何问题。 正如 Bernd 所说、这是由于轻负载下的 DCM (断续传导模式)运行。 与功率级设计器中显示的13A 的电感器纹波电流相比、1.8A 较轻。 只有当您将负载增加到电感纹波电流的1/2以上时、才会发生 CCM (连续导通模式)运行。
如果您的电感器在 DCM 下变得过热、则可能的原因是磁芯损耗。 使用损耗更低的电感器、或使用值更高的电感器来降低纹波电流。
此致、
Bob Sheehan
电源设计服务