This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:LM5116未提供良好的 SW 引脚输出

Guru**** 2813695 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/957432/pmp7282-lm5116-does-not-give-good-sw-pin-out

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件:LM5119

您好!  

我设计的直流/直流转换器为48V 输入12V/50A 输出电流。 但我设计了单相、它与主器件~从器件不同、我使用了1个控制器。

但是、我将像这样输出 SW 引脚

圈中的振荡是错误的,我无法解决。 可以帮帮我吗?

此外、电感器加热过大。 原因可能是 SW 引脚的示波器?

  • DIL Kılavuzuna Erkle
    • 克利尔斯泰西 İngilizce→Türkçe……
    • Yeni bir kelee Listesi oluştur……
  • Kopyala
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本期。 我的照片没有被感应。 这些现在位于下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 OUT 信号也在下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    波形仅显示您处于轻负载条件、即非连续模式 DCM。
    这是正常的。

    但是:
    要在48V 电压下的单个功率级上传输600W、这将是一项挑战。
    传导损耗、开关损耗、热界面、获得如此大的电感器...

    强烈建议采用多相设计、请参阅附加的应力分析单相、
    在48V 标称输入电压下、您将获得:
    HS 开关处为25Arms、LS 开关处为43.5Arms、输入电容器处的纹波应力为21.7Arms……
    在占空比为25%时进入四个相位、您可以消除输入电容器上的纹波应力。
    可能需要两个阶段。 如果最大60V 输入工作正常、请检查 LM5119。

    现在、请检查 HS 开关的额外开关损耗、LS 开关的死区时间损耗、
    电感器上的磁化损耗。 即使您实现了效率、95%的损耗仍保持32W。
    对于该功率范围、GaN 器件可能是降低损耗和增加 Fsw 的选项
    来减小电感器尺寸、但这会导致成本。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../Buck_5F00_600W_5F00_Ali.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回答。 我已经工作了1周、但仍然无法解决。 您给了我更重要的建议、但是:

    "波形仅显示您处于轻负载条件、即非连续模式 DCM。
    这很正常。"  


    输出电流为1.8A。 1.8A 电流是否为轻负载?  


    我现在需要尝试单相。 我将尝试 使用 GaN 器件来修复它。 如果我修复它、我将在这里写入该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的开关波形没有任何问题。 正如 Bernd 所说、这是由于轻负载下的 DCM (断续传导模式)运行。 与功率级设计器中显示的13A 的电感器纹波电流相比、1.8A 较轻。 只有当您将负载增加到电感纹波电流的1/2以上时、才会发生 CCM (连续导通模式)运行。  

    如果您的电感器在 DCM 下变得过热、则可能的原因是磁芯损耗。 使用损耗更低的电感器、或使用值更高的电感器来降低纹波电流。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务