This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40436:热感应的 TPS560430/Vin 值?

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/953110/pmp40436-tps560430-vin-value-for-thermal-image

器件型号:PMP40436
TPS560430
主题中讨论的其他器件:PMP、

尊敬的 TSP56xx/PMP 团队:

1)客户在定制电路板上遇到 IC 温度上升到高于预期的问题。
我们是否可以安排快速原理图/PCB 检查?
条件与以下 PMP 相当(IN 和 OUT 之间的20V 差分、Iout:0.120mA)。

2)关于 www.ti.com/.../PMP40436

与部分2.3中显示的热感图像相对应的 Vin 直流值是多少?
我正在尝试了解第2.2节中的哪一项测量与该热像对应!
它是否适用于最坏的热情况(即最低效率:测量的86.1%)以及最佳的热情况(即最高效率)?

为完成的不同测量发布热像可能是合理的。 例如:

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    该项目是一个定制设计、适用于电表客户、热成像仪已在电表板上进行测试、PMP40436的输入电压约为18V DC。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    好的、如果我正确理解、热像用于以下测量。 对吧?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    是的、你是对的。

    此致

    Linda