请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP40436TPS560430
主题中讨论的其他器件:PMP、
尊敬的 TSP56xx/PMP 团队:
1)客户在定制电路板上遇到 IC 温度上升到高于预期的问题。
我们是否可以安排快速原理图/PCB 检查?
条件与以下 PMP 相当(IN 和 OUT 之间的20V 差分、Iout:0.120mA)。
2)关于 www.ti.com/.../PMP40436
与部分2.3中显示的热感图像相对应的 Vin 直流值是多少?
我正在尝试了解第2.2节中的哪一项测量与该热像对应!
它是否适用于最坏的热情况(即最低效率:测量的86.1%)以及最佳的热情况(即最高效率)?
提前感谢!
A.