请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01486 主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047
下午好!
我正在为小型管道的夹钳式流量计设计一个1/2英寸铜的区域。
外部放大电路与 TIDA-01486看起来相同。
由于存在铜、传输端需要放大 我担心接收侧有很多增益、可能超过3.3V、可能会损坏 MSP430FR6047。
我的问题是:
对于接收运算放大器和发送运算放大器、使用不同的增益配置(例如、用于传输的增益10和用于接收的单位增益或用于接收的增益2)会导致传入和传出通道之间的差分、还是这样?
这是对 TIDA-01486所做的唯一更改、否则所有其他内容都是相同的配置。
提前感谢您的参与、希望您能有一个美好的一天。