This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:用于接收/发送的不同增益

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/943601/tida-01486-different-gains-for-receiving-transmitting

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

下午好!

我正在为小型管道的夹钳式流量计设计一个1/2英寸铜的区域。

外部放大电路与 TIDA-01486看起来相同。

由于存在铜、传输端需要放大 我担心接收侧有很多增益、可能超过3.3V、可能会损坏 MSP430FR6047。

我的问题是:

对于接收运算放大器和发送运算放大器、使用不同的增益配置(例如、用于传输的增益10和用于接收的单位增益或用于接收的增益2)会导致传入和传出通道之间的差分、还是这样?

这是对 TIDA-01486所做的唯一更改、否则所有其他内容都是相同的配置。

提前感谢您的参与、希望您能有一个美好的一天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis、您好。  我们已收到您的查询、并将在1-2天内回复。  您的问题已提交给我们拥有相关设计的工厂自动化系统团队。  他们在德国、目前周末不在办公室、 您将在周一听到我们团队的回复。  

    此致、

    John Fullilove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以更改接收级的增益。

    谢谢

    GIO