请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3478工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我在 Webench 电源设计器中选择了我喜欢的设计、当我将其导出到 eager 文件时、我可以找到原理图和电路板文件以及几个 SCR 库文件。 我严格遵循了自述文件、但它不起作用。 我遇到诸如"SMD 命令只能在封装中使用"或"未知层1"之类的错误。 我尝试了鹰和融合360。 此外、不提供 F/B 注释。 此设计是一款使用 LM3478的简单5-15V 输入至24V 输出2A 直流/直流转换器、其最小组件尺寸设置为0603。
谢谢、
j