This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Webench Power Designer eage/fusion360导出问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/943228/webench-tools-webench-power-designer-eagle-fusion360-export-issues

主题中讨论的其他器件:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 Webench 电源设计器中选择了我喜欢的设计、当我将其导出到 eager 文件时、我可以找到原理图和电路板文件以及几个 SCR 库文件。 我严格遵循了自述文件、但它不起作用。 我遇到诸如"SMD 命令只能在封装中使用"或"未知层1"之类的错误。 我尝试了鹰和融合360。 此外、不提供 F/B 注释。 此设计是一款使用 LM3478的简单5-15V 输入至24V 输出2A 直流/直流转换器、其最小组件尺寸设置为0603。

谢谢、

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    请您与我们分享设计链接以及您使用的 eagle.版本。

    谢谢、此致、

    阿图尔