This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/938847/tida-01606-tida-01606

器件型号:TIDA-01606

其思路是从交流发电机和整流器获取三相并将其调节为48VDC 输出、从而为系统提供航空电子设备。

在另一个方向上、蓄电池将为电机的交流发电机+起动器提供48VDC 电压。

AC2DC 建议包括:具有电桥3相(MOSFET)和换向器的整流器:

输入电压 40VDC- 400VDC。

输出电压48VDC。

输出电流100A。

换向器输出电压48VDC、电流输出100A。

读取电流和电压。

OVP、OCP、OTP 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎正在就基于 C2000的 TIDA-01606提出问题。 请在您的主题帖标题中包含 C2000、以便您的问题可以发送给正确的支持团队。 您当前的线程需要关闭。