This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00872:当 DRV8711用于单极步进电机控制时、如何实现锁定转子检测?

Guru**** 2968100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, TIDA-00872, DRV8805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/938404/ccs-tida-00872-how-to-realize-locked-rotor-detection-when-drv8711-is-used-for-unipolar-stepper-motor-control

器件型号:TIDA-00872
主题中讨论的其他部件:DRV8711、 DRV8805

工具/软件:Code Composer Studio

不知道这是我的电路问题吗? 还是软件配置问题? 另请帮助!

在单极步进电机中使用 DRV8711时、能否实现锁定转子检测功能? 是否有其他选择?

以上是参考 TIDA-00872电路。

以上是 DRV8711寄存器配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充说明:电机电压12V、测得的总电流150mA、测得的电机单相电流50mA、脉冲频率200Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖!   

    我需要对此进行进一步调查。  请在2020年9月8日(美国营业时间)之前回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我详细查看了应用手册、在第1.1节中、请参阅以下注意事项:

    "对于此应用、失速检测功能也被禁用。 将显示停转、但信息无效。"

    您是否考虑使用集成度更高的器件来轻松满足您的电流要求、例如 DRV8805?