This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4334:LED#39;s 不时闪烁

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, LM3463
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/950432/pmp4334-led-s-blink-from-time-to-time

器件型号:PMP4334

大家好、

我偶然发现了一个比我想象的更令我困扰的问题。

我已经注意到、我的 LED 会同时闪烁(异步间隔)。 我已经做了一些调试、但到目前为止似乎无法理解根本原因。 您是否对可能的原因有任何了解?  

正如我提到过的、所有通道上的所有 LED 都会闪烁。 它持续了几毫秒(足以被看到和被打扰)。  

如果您能在这个问题上为我提供支持、我们将不胜感激。  

此致、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

       很高兴在这里见到你。 我将在这里让 David 来解决您的问题。

    谢谢!

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    请您分享您的原理图吗? 这将有助于我们检查是否有任何创始者。

    如何调光 LED? PWM 或模拟。 如果是 PWM、占空比是多少。

    闪烁后、您是否已检查 UCC28810单级反激式输出电压是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的参与!

    我一直在使用 PWM、占空比范围介于20%至100%之间。

    关于 UCC28810、您是要检查 EAOUT (2)引脚是否正确? 我没有、我将查看它、并告诉您记录的典型值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的、我们可以检查 EAOUT 电压以查看其是否稳定。 此外、我们还可以在 LED 闪烁时检查 VOUT 直流电压和纹波电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我可以确认引脚 EAOUT 上的电压稳定在2.57V 左右。 尽管如此、我注意到、仅通过进行测量(看起来它具有更大的干扰)就会出现一些额外的闪烁。 无论怎样、当闪烁异步发生时、都很难进行测量。 LED 上的 VOUT 电压范围为45至48V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您能否在 FET 上测试闪烁 LED 灯串的电流以及该灯串 PWM 的驱动信号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我很抱歉耽误你的回答。 正常运行时、LED 灯串的电流为300mA。 请注意、所有字符串同时闪烁、但它们在闪烁时无法预测。 关于您要问的第二个问题、LED 正确后 MOSFET 的栅极电压? 正常运行时、栅极电压为4.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您测量此参数。 但是、您能否测试波形而不是测试其值? 谢谢、波形将帮助我们进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您之前的消息、很抱歉耽误您的回答。

    我注意到、在 LED 闪烁之前、Rdhc 上的电压值(来自 Outp 引脚)从大约3.5V 变为0V。 由于这种压降、外部 MOSFET 栅极(与 LED 线路串联)上的电压在 LED 闪烁时变为0V。

    Outp 突然下降是否是闪烁的原因? 如果您知道、为什么会发生这种情况呢?

    如果您需要、我还可以向您发送屏幕截图以供进一步分析。  

    非常感谢!

    此致、

    何塞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    还请向我发送波形、这将很有帮助。

    此外、建议通过先使用 E-LOAD 将 D1从空载移除到满载来测试反激式转换器。 检查反激稳定性。

    2.检查 C54值以确保其超过4.7uF。  CDHC 的电容越高、DHC 环路的频率响应越低、反之亦然。 我不确定您的反激式转换器的速度、请确保 CDHC 电容器更大更安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    请仔细查看以下两个波形的描述;

    波形1:紫色线:Rdhc、即 OUTP 引脚后的电阻(它在 MOSFET 的栅极(绿线)变为零的同时恰好开始下降

     蓝线: 电源侧2.5V 比较器上的 Rfb2 (只是想检查是否有任何奇怪的波动)

     绿线:MOSFET 栅极、变为0、LED 系列下降(请注意、这种行为发生在所有 LED 线路上)

    波形2 -当我注意到每个外部 MOSFET (与 LED 线路串联)的漏极电压值高于预期电压值时、我添加了该波形。 在这种情况下、您可以看到该线路的电压大约为7V (根据 LM3463数据表、该电压应该大约为1V)。 其他线路也是如此、但值略低(约为5V)。 另请注意、当 LED 线路上发生闪烁时、VDRAIN 会出现尖峰。

    蓝线:当 LED 线闪烁时、MOSFET 的栅极变为低电平

    黄线:MOSFET 的漏极值过高

    紫色线:Rdhc 向下、如波形1中所示

    在您的上一篇文章中、您还提到了 Cdhc。 我看了一下、目前我有2.2uF 的电容。 我应该将其提高到4.7 μ F 还是更高?

    请告诉我、您对 Rdhc 变化(在波形1中可见)和 MOSFET 的高漏极电压(在波形2中可见)有何看法。  

    再次感谢您的观看。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:作为我上一篇文章的另一篇文章、我还想补充一下、VDRAIN 随着电流的增加而降低。 相应地、您在第二幅图像中看到的值(黄色线条 VDRAIN)会变低。

    在最大电流下、VDRAIN 降至1V 左右。 但它不会使线路不时停止闪烁。   

    期待您的回答/想法 David!

    提前感谢!

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    欣赏您的波形。 我对它有些困惑。

    正如您之前提到的、它是 PWM 调光。 如果是、栅极电压将根据您的 PWM 调光信号进行 PWM。 为什么第一个波形中的电压保持在4.02V 左右那么长? 它几乎与模拟调光相同。 我们能否确认使用了哪个调光控制? 如果采用 PWM 调光、调光频率是多少? 根据波形、频率非常低、因为我们只看到脉冲。 正常情况下、我们可以看到 LED 闪烁。

    在波形2中。 当 Outp 上的电压下降时、显示有来自并联稳压器2.5V 节点的电流。 主控制器将增加输出电压。 LM3463将检测电压上升并做出反应。 我们将看到漏极 FET 上的电压增加。 这是正常反应。 但是、我们需要了解为什么输出电压下降。

    此外、逻辑与波形2不符。 当栅极电压为4.02V 时、Rdhc 电压非常为3.76V。 这意味着在 Outp 和 FB 节点之间插入的二极管被阻断。 正确的逻辑当 LED 打开时、反激式输出电压将更高、反之亦然。

    4.如果可能、您能否根据测试报告测试启动、调光功能波形? 这将有助于我们快速分析它。

    如果我们可以确保 Cdhc 电容为2.2uF、则无需尝试4.7uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    再次感谢您的反馈! 非常感谢您的大力支持! 有关您的问题、请查看我的以下回答:

    我可以与您确认它是 PWM 调光。 我有模式(18)至 GND、可启用直接 PWM。 但在任何情况下、我也有一个用于模拟调光的电位器(我使用它来测试 LED 输出电流的不同值- Poti 与 Vref IOUTADJ 和 REFRTN 耦合、就像参考设计 PMP4334 - R27中一样)。

    请查看下面的波形以查看调光启动。  

    有关您提到的关于 Outp 的内容。 我已经可视化的 Outp 和 VDRAIN 之间的关系是 、如果 VDRAIN 也更高(例如:VDRAIN:8V Outp:3.8V、如果 VDRAIN:1.55V Outp:2.7V)、则 Outp 电压会升高。 我只需改变模拟调光电位器、并因此改变输出电流即可获得这些值。  

    让我还注意到外部 MOSFET 的 VDRAIN 和 VGATE 之间存在一种额外的行为。 我可以看到、同步时、两条线路中都存在干扰。 VDRAIN 上升几毫秒、Vgate 下降几毫秒。 这在固定的时间间隔内发生。 我不确定、但也可能不时地会产生更高的干扰、从而使栅极在更长的时间内变为低电平、LED 熄灭。 查看我在以下波形中讨论的内容:  

     

    期待收到您的回复!

    再次感谢您。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:正如一个快速的额外操作、当流过 LED 线路的电流较高时、LED 会更频繁地闪烁。  

    再次感谢您的观看。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    可以向我发送 PWM 控制逻辑吗? 您似乎分别控制了每个 LED 通道? 如果您查看我们的测试报告、则6个并联 LED 由一个信号控制。 总之、LM3463可支持4个单独的 PWM 控制。

    此外、当 LED 闪烁时、是仅一个通道还是每个通道?

    如果可能、还请将原理图发送给我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、没错、我们目前使用单独的 PWM。 它基本上从0%变为100%、然后我们还执行一些50%和80%的测试。  

    当所有通道同时闪烁时。 我还注意到(放置一个示波器探针)、当闪烁时、EN 引脚(在 LM3463上)变为低电平、然后在闪烁后它会恢复!

    目前、我无法尽快将原理图发送给您。  

    我注意到、LM3463的评估板在 DRVLIM 上使用0欧姆电阻。 我目前使用的是10k 欧姆的分压器。

    另一个可能会出现问题(不确定)的是、我们使用的 FCAP 电容为2.2nF、而 LM3463的评估板使用22nF (该电容器用于计算故障反馈的去抖动时间)。  

    FCAP 或 DRVLIM 是否是问题的一部分、或者您是否仍然认为它是问题的另一个原因?  

    再次感谢您的观看!

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    DRVLIM 将会限制 MOSFET 功率、您能否使用热像仪检查 MOSFET 温度以检查是否存在过热保护?

    EN 是由您设置信号确定的输入信号。 我们需要检查 EN 输入源。

    FCAP 电容将影响故障退出时间。 它只是一个故障独裁者、而不是原因。

    此外、我已经检查了库存、还有 PMP4334电路板。 请联系您当地的 FAE 或销售人员申请此电路板。 这将帮助您快速调试它。