器件型号:PMP4334
大家好、
我偶然发现了一个比我想象的更令我困扰的问题。
我已经注意到、我的 LED 会同时闪烁(异步间隔)。 我已经做了一些调试、但到目前为止似乎无法理解根本原因。 您是否对可能的原因有任何了解?
正如我提到过的、所有通道上的所有 LED 都会闪烁。 它持续了几毫秒(足以被看到和被打扰)。
如果您能在这个问题上为我提供支持、我们将不胜感激。
此致、
何塞
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4334
大家好、
我偶然发现了一个比我想象的更令我困扰的问题。
我已经注意到、我的 LED 会同时闪烁(异步间隔)。 我已经做了一些调试、但到目前为止似乎无法理解根本原因。 您是否对可能的原因有任何了解?
正如我提到过的、所有通道上的所有 LED 都会闪烁。 它持续了几毫秒(足以被看到和被打扰)。
如果您能在这个问题上为我提供支持、我们将不胜感激。
此致、
何塞
尊敬的 David:
感谢您之前的消息、很抱歉耽误您的回答。
我注意到、在 LED 闪烁之前、Rdhc 上的电压值(来自 Outp 引脚)从大约3.5V 变为0V。 由于这种压降、外部 MOSFET 栅极(与 LED 线路串联)上的电压在 LED 闪烁时变为0V。
Outp 突然下降是否是闪烁的原因? 如果您知道、为什么会发生这种情况呢?
如果您需要、我还可以向您发送屏幕截图以供进一步分析。
非常感谢!
此致、
何塞
尊敬的 David:
感谢您的回答。
请仔细查看以下两个波形的描述;
波形1:紫色线:Rdhc、即 OUTP 引脚后的电阻(它在 MOSFET 的栅极(绿线)变为零的同时恰好开始下降
蓝线: 电源侧2.5V 比较器上的 Rfb2 (只是想检查是否有任何奇怪的波动)
绿线:MOSFET 栅极、变为0、LED 系列下降(请注意、这种行为发生在所有 LED 线路上)
波形2 -当我注意到每个外部 MOSFET (与 LED 线路串联)的漏极电压值高于预期电压值时、我添加了该波形。 在这种情况下、您可以看到该线路的电压大约为7V (根据 LM3463数据表、该电压应该大约为1V)。 其他线路也是如此、但值略低(约为5V)。 另请注意、当 LED 线路上发生闪烁时、VDRAIN 会出现尖峰。
蓝线:当 LED 线闪烁时、MOSFET 的栅极变为低电平
黄线:MOSFET 的漏极值过高
紫色线:Rdhc 向下、如波形1中所示
在您的上一篇文章中、您还提到了 Cdhc。 我看了一下、目前我有2.2uF 的电容。 我应该将其提高到4.7 μ F 还是更高?
请告诉我、您对 Rdhc 变化(在波形1中可见)和 MOSFET 的高漏极电压(在波形2中可见)有何看法。
再次感谢您的观看。
此致、
何塞
您好、Jose、
欣赏您的波形。 我对它有些困惑。
正如您之前提到的、它是 PWM 调光。 如果是、栅极电压将根据您的 PWM 调光信号进行 PWM。 为什么第一个波形中的电压保持在4.02V 左右那么长? 它几乎与模拟调光相同。 我们能否确认使用了哪个调光控制? 如果采用 PWM 调光、调光频率是多少? 根据波形、频率非常低、因为我们只看到脉冲。 正常情况下、我们可以看到 LED 闪烁。
在波形2中。 当 Outp 上的电压下降时、显示有来自并联稳压器2.5V 节点的电流。 主控制器将增加输出电压。 LM3463将检测电压上升并做出反应。 我们将看到漏极 FET 上的电压增加。 这是正常反应。 但是、我们需要了解为什么输出电压下降。
此外、逻辑与波形2不符。 当栅极电压为4.02V 时、Rdhc 电压非常为3.76V。 这意味着在 Outp 和 FB 节点之间插入的二极管被阻断。 正确的逻辑当 LED 打开时、反激式输出电压将更高、反之亦然。
4.如果可能、您能否根据测试报告测试启动、调光功能波形? 这将有助于我们快速分析它。
如果我们可以确保 Cdhc 电容为2.2uF、则无需尝试4.7uF。
尊敬的 David:
再次感谢您的反馈! 非常感谢您的大力支持! 有关您的问题、请查看我的以下回答:
我可以与您确认它是 PWM 调光。 我有模式(18)至 GND、可启用直接 PWM。 但在任何情况下、我也有一个用于模拟调光的电位器(我使用它来测试 LED 输出电流的不同值- Poti 与 Vref IOUTADJ 和 REFRTN 耦合、就像参考设计 PMP4334 - R27中一样)。
请查看下面的波形以查看调光启动。
有关您提到的关于 Outp 的内容。 我已经可视化的 Outp 和 VDRAIN 之间的关系是 、如果 VDRAIN 也更高(例如:VDRAIN:8V Outp:3.8V、如果 VDRAIN:1.55V Outp:2.7V)、则 Outp 电压会升高。 我只需改变模拟调光电位器、并因此改变输出电流即可获得这些值。
让我还注意到外部 MOSFET 的 VDRAIN 和 VGATE 之间存在一种额外的行为。 我可以看到、同步时、两条线路中都存在干扰。 VDRAIN 上升几毫秒、Vgate 下降几毫秒。 这在固定的时间间隔内发生。 我不确定、但也可能不时地会产生更高的干扰、从而使栅极在更长的时间内变为低电平、LED 熄灭。 查看我在以下波形中讨论的内容:
期待收到您的回复!
再次感谢您。
此致、
何塞
尊敬的 David:
是的、没错、我们目前使用单独的 PWM。 它基本上从0%变为100%、然后我们还执行一些50%和80%的测试。
当所有通道同时闪烁时。 我还注意到(放置一个示波器探针)、当闪烁时、EN 引脚(在 LM3463上)变为低电平、然后在闪烁后它会恢复!
目前、我无法尽快将原理图发送给您。
我注意到、LM3463的评估板在 DRVLIM 上使用0欧姆电阻。 我目前使用的是10k 欧姆的分压器。
另一个可能会出现问题(不确定)的是、我们使用的 FCAP 电容为2.2nF、而 LM3463的评估板使用22nF (该电容器用于计算故障反馈的去抖动时间)。
FCAP 或 DRVLIM 是否是问题的一部分、或者您是否仍然认为它是问题的另一个原因?
再次感谢您的观看!
此致、
何塞
您好、Jose、
DRVLIM 将会限制 MOSFET 功率、您能否使用热像仪检查 MOSFET 温度以检查是否存在过热保护?
EN 是由您设置信号确定的输入信号。 我们需要检查 EN 输入源。
FCAP 电容将影响故障退出时间。 它只是一个故障独裁者、而不是原因。
此外、我已经检查了库存、还有 PMP4334电路板。 请联系您当地的 FAE 或销售人员申请此电路板。 这将帮助您快速调试它。