This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM76005-Q1:WEBENCH 弹出窗口"此设计未启用仿真"我该怎么办? 需要更详细的效率值。

Guru**** 2538970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/951807/webench-tools-lm76005-q1-webench-pop-ups-simulation-not-enabled-for-this-design-what-can-i-do-want-more-detailed-efficiency-values

器件型号:LM76005-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生或女士:

关于使用 WEBENCH、我对仿真器件有疑问。 我已输入以下参数:

-最小输入电压= 5.7V
-最大输入电压= 36V
-输出电压= 3.9V
-最大输出电流= 4A
-最高环境温度30°C
- ModeSetting =自动模式
-将偏置引脚设置为输出电压
- Output_CAP_TYPE =陶瓷电容器
-用户首选的频率=关闭
- UVLO 电压= 6.6V
- CFF 使能=关闭

我得到了建议的原理图。 系统信息显示了一些值。 有一条关于更准确值的注释、我应该运行仿真。 特别是、我想知道不同条件(不同负载、不同输入电压等)下"效率"的详细值。

如果我单击"Simulate"按钮、我会得到"Simulation Not enabled for this design"(此设计未启用仿真)的信息。 我可以做些什么来获得模拟或更多详细信息? 可能因为它是您网站上的新文章、它仍然不起作用?

感谢您的努力。

此致

Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wolfgang Walter 先生、您好!

    有关不同负载下的效率数据和其他相关信息、请查看原理图下方的图表选项卡。

    我将很快向您回复有关仿真相关信息的信息。 请注意、这些仿真仅包括启动阶段等瞬态仿真。 稳态时的线路和负载瞬态等 效率不会是仿真的一部分。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wolfgang Walter 先生、您好!

    仿真将于11月底发布。 我将关闭此主题。 如果您有任何疑问、请回复此主题、并重新打开。

    此致、

    Vishwanath