This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:型号与实际器件之间的差异

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/950642/tps51200-difference-between-model-and-actual-device

器件型号:TPS51200

大家好、团队、

我的客户使用 webench 仿真了 TPS51200。

当输入电压在几毫秒内斜升时、webench 结果中的输出电压以毫秒为单位斜升。

但是、当实际测量中的输入电压在1.66ms 内上升时、输出在30us 内出现了 Rised。

请您详细说明一下这种差异吗?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您能否提供波形来显示差异? 我们很难理解您所指的电压。 谢谢。

    此致、

    Weidong