Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 大家好、团队、
我的客户使用 webench 仿真了 TPS51200。
当输入电压在几毫秒内斜升时、webench 结果中的输出电压以毫秒为单位斜升。
但是、当实际测量中的输入电压在1.66ms 内上升时、输出在30us 内出现了 Rised。
请您详细说明一下这种差异吗?
此致、
Itoh