主题中讨论的其他器件: LM3481
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
客户在 Webench 中运行 LM3481-Q1仿真。 不过,他对以下模拟有一些担忧。
引脚#1–Isen 被连接至 Cfilt 和 Rfilt 电阻器、但是数据表中没有等式或者为它们找到合适的值的方法。 ( 数据表中的第7.3.3章-尤其是第15页)
2.引脚#3–COMP 被连接至一个外部2电容器和一个电阻器、但是数据表文档并未解释如何为这些器件选择正确的值。
使用 WEBENCH 时、EMI 输入/输出滤波器选项呈灰色显示。 我们是否有任何文档可以帮助客户设计滤波器电路?
此致、
Danilo