This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481-Q1:Isense 和 Comp 的值

Guru**** 1829370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/948840/webench-tools-lm3481-q1-values-of-isense-and-comp

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

 客户在 Webench 中运行 LM3481-Q1仿真。 不过,他对以下模拟有一些担忧。

引脚#1–Isen 被连接至 Cfilt 和 Rfilt 电阻器、但是数据表中没有等式或者为它们找到合适的值的方法。 ( 数据表中的第7.3.3章-尤其是第15页)

   

2.引脚#3–COMP 被连接至一个外部2电容器和一个电阻器、但是数据表文档并未解释如何为这些器件选择正确的值。

 

 

使用 WEBENCH 时、EMI 输入/输出滤波器选项呈灰色显示。 我们是否有任何文档可以帮助客户设计滤波器电路?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    感谢您联系我们。 对于第二个查询、您可以使用以下文献进行补偿设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva168

    我们将研究 LM3481 (Sepic)的 Webench 模型、以便您首次查询 Cfilt 和 Rfilt 计算结果。 我们应能在下周中旬之前回来。 希望这可以。 对于您的第三个查询、我将检查我们是否可以为 LM3481 Sepic 启用输入 EMI 滤波器。  

    此致、

    Bhushan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在 我们继续通过邮件讨论这些问题时、我将关闭此帖子。 希望这可以。

    此致、

    Bhushan