大家好!
我已经使用 UCC28951-Q1设计了一个系统、它可以正常工作! 但是、现在我想像 PMP8740中一样向该器件添加 CC / CV。
我读过很多有关 CC/CV 的文章,但我有点难理解,因为在数字方面没有例子。
在您允许的情况下,让我们假设您更好地理解主题。
例如、假设我们有一个32V 60A 电路、如(PMP8740)
条件1;当负载超过60A 时、较低运算放大器的(-)和(+)引脚会产生哪种电压?
实际上、运算放大器的输出引脚将提供哪种输出电压? 顺便说一下、运算放大器在顶部的行为是怎样的?
条件2;系统需要降低过载导致的输出电压、那么它是如何做到的? EA +线端的电压是多少、您可以给出一个数字示例吗?
我的意思是、它是如何在什么阶段实现这一点的。
换句话说、我希望您用数字表示负载情况下运算放大器引脚中发生的电压和变化。
如果你能帮我、我会很高兴。
此致!
Mikail Ünal è s