Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 主题中讨论的其他器件: LM5157
大家好、
我想获得帮助、为什么我们客户的以下价值观无法在 Webench 中为 TPS55340生成设计:
输入电压、最小值 = 6V
输入电压、最大值 = 24V
Vout = 16V
Iout = 1.2A
我还尝试了数据表第22页中的值、因为客户将实施 SEPIC 应用、也无法生成设计。
您能否确认 TPS55340是否仍然是满足上述客户要求的理想选择、因为它在 TPS55340的范围内、但无法在 Webench 工具中工作?
谢谢、
Jonathan