This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22301:PMP22301适用于以太网 SBC 平台

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP22301, TPS23751, UCC28630, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/945628/pmp22301-pmp22301-adaptation-to-an-ethernet-sbc-platform

器件型号:PMP22301
主题中讨论的其他器件:TPS23754TPS23751UCC28630PMP12027UCC28740

您好!

 TPS23754 (PMP22301)中考虑了将以太网供电与具有以太网功能的 SBC 集成在一起。

此时我有2个问题。

我需要将 PoE 集成到同一 SBC 上。 因此、最终 SBC 板上只需要一个以太网连接器。

如何将两者集成在一起(SBC 具有以太网变压器,PMP22301具有以太网变压器:7490220121)?

我想我们可能会将这两种功能合并到单个变压器中?

这方面是关于反激式变压器。 根据 TI 提供的建议、我已联系 Wurth 获取变压器。

但却没有收到他们的答复。 同时、我一直在寻找替代的反激式变压器。

最接近的(我想它看起来几乎完全相同?) 我可以看到的是 Pulse Electronics 的 PH9006NL。

此变压器(PH9006NL)是否可用于我们末尾的 PMP22301衍生设计中、而不是 Wurth 的750318587?

(我不是在讨论物理布局、因为我们需要设计自己的电路板以实现集成)

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

     PMP22301上的 RJ45连接器具有数据和电源。  电源通过 PoE 变压器的绕组中心抽头发送到反激式转换器。  PoE 变压器的次级侧提供数据。  可以、您可以使用一个 RJ45。

    2. PMP22301反激式转换器在24VDC 适配器输入或 PoE 输入(18-57VDC)下工作。  您需要更宽的范围还是仅需要 PoE 输入(42.5-57VDC)?  Wurth 变压器设计用于在连续导通模式(CCM)下的更宽输入范围内运行、并且构建在 EFD20内核/绕线槽上。

    脉冲 XFMR 专为35-80V 输入和断续导通模式(DCM)而设计、因此它将满足 PoE 输入范围、但不能满足24V 适配器的要求。  25W 正在突破 EP13内核的功率限制、但由于运行是 DCM、因此可能正常。  可能需要在 PMP22301设计中进行一些更改。  峰值/rms 电流将更高、因此感测电阻(R17)值需要更改。  可能需要更多的输出电容器来提供可接受的电压纹波电平。  Q1和 D10看起来正常。  环路补偿需要进行一些调整。

    如果您只需要 PoE 输入范围、请查看附加的 PMP21655。  它使用 TPS23751、它与 TPS23754非常相似。  输出为23V/1A、但可以通过调整 R37的值将其更改为24V。

    谢谢、

    David

    e2e.ti.com/.../PMP21655A_2800_001_29005F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../PMP21655A_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.xlse2e.ti.com/.../PMP21655_5F00_RevA_5F00_Test-Report.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    关于#1。 这解决了问题;

    正如您所建议的、我可以将以太网 PHY 直接连接到 PoE 变压器次级侧的数据。 真是个好消息。

    关于#2。

    作为一种替代供电方法、使用交流适配器也是我的想法;我已经拥有一个基于 UCC28630且输出为24V 的反激式器件、并使用另一个项目进行了测试。 从两个方面来看、PMP22301是一个很好的选择。 但整个问题一直是我们的问题。 之前、我们和负责处理扼流圈的部门进行了会谈、他们的反应非常迅速。 他们也发送了一些样片、速度相当快! 变压器分压似乎具有出色的对比度。 他们根本没有回应。 如果组织不响应基本业务查询、对于其他任何情况、情况会更糟。

    出于这些原因、我非常感谢 TI 为其他人制定了良好的标准。 非常感谢!

    除非有反激式变压器的替代方案、否则 PMP22301不是启动器。 脉冲看起来一切都准备就绪、看起来很好、因此先前对脉冲变压器的询问是正确的。

    正如您所建议的、我看了 PMP21655。 除非我需要使用交流适配器交替供电、它看上去一切正常;我手头上的 UCC28630解决方案已经不够好了。 但搜索结果显示了基于 UCC28740的 PMP12027。 这看起来有点低估了,但可能还可以吗?但需要重新完成交流适配器。 除了 PMP12027之外,您是否想到了一种经济高效的交流适配器解决方案,与基于 PMP21655的解决方案一起使用?

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    您能否同时或24V 输出、而不是输入端的 OR-ing?  然后、您可以使用现有的24V 离线解决方案和 PMP21655。  我忘记了、PMP21655中可以使用脉冲 PA3855.003NL 变压器。  如果您需要适配器优先级、应用手册 SLVA306A 介绍了如何拆分 DEN 检测电阻以禁用 PoE。

    如果上述内容不符合您的需求、我将查找 PMP12027的替代产品。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    3855变压器是一个现成的好选择。 避免了我向变压器供应商发送电子邮件请求。 谢谢!! 我想到了适配器优先级、您通过某种方式理解了我的想法。 :-)像选项3一样,我头脑中挥之不去和挥之不去的东西。 您已保存另一个可能的未来帖子!

    PMP12027的输出为0.625A、因此额定电流略低、但具有更高的成本效益。 这仍然是一个可行的替代办法。 现有的解决方案提供大约3A 的电流、尽管不必要且被高估了。 但是,由于已经存在,除非有必要削减费用,否则,这是一个更好的选择。 根据项目的移动方式、将在现有解决方案 PMP12027或功能更强大的设计之间做出决定。

    由于您提到了输出 OR'ing、它允许我使用现有的解决方案、这很好! 感谢您的指导。 非常感谢所有的指示。

    再次感谢、

    制造商