请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5140-Q1 大家好、
当输入为12V 时、Vout1 (3.3V)和 Vout2 (5V)可实现的最大输出电流是多少、
谢谢
Mahendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当输入为12V 时、Vout1 (3.3V)和 Vout2 (5V)可实现的最大输出电流是多少、
谢谢
Mahendra
你好
有关控制器最大 Iout 的管理因素是
它可以驱动多大的 FET。 更大的 Iout 意味着需要更大栅极驱动功率的更大 FET。
这意味着控制器中的功率损耗更大、FET 的栅极驱动速度更慢。 所提供的值更少
应用中的效率和更高的温升。
设计应用的最佳方法是使用 TI 产品页面上针对该器件和/或 Webench 的计算器工具
对 FET 尺寸与功率耗散和效率进行实验。
谢谢