This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:LM5140最大电流能力

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/945265/lm5140-q1-lm5140-max-current-capability

器件型号:LM5140-Q1

大家好、

当输入为12V 时、Vout1 (3.3V)和 Vout2 (5V)可实现的最大输出电流是多少、  

谢谢

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有关控制器最大 Iout 的管理因素是

    它可以驱动多大的 FET。  更大的 Iout 意味着需要更大栅极驱动功率的更大 FET。

    这意味着控制器中的功率损耗更大、FET 的栅极驱动速度更慢。  所提供的值更少

    应用中的效率和更高的温升。

    设计应用的最佳方法是使用 TI 产品页面上针对该器件和/或 Webench 的计算器工具

    对 FET 尺寸与功率耗散和效率进行实验。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您有更多问题、可以重新打开。

    谢谢