This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2897A:https://www.ti.com/lit/tsc/slum606

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/917979/webench-tools-ucc2897a-https-www-ti-com-lit-tsc-slum606

器件型号:UCC2897A
Thread 中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试基于 TI 网站上提供的模型运行仿真。 在 UCC2897A 的给定仿真中、考虑的输出电压为3.3V。  

我正在尝试为14V 输出设计正向钳位转换器。 我使用以下链接中提到的公式重新计算了所需增益和补偿所需的电阻器和电容器值的所有必要值

但输出始终稳定在3.3V。 我是否可以知道在 TINA 中进行仿真时需要考虑哪些其他更改才能在输出端获得14V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否更改了馈送 TL431基准的正分频器并修改了变压器匝数比?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经更改了这两个值、即使输出稳定在3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slum606-_2D00_-Copy.tsce2e.ti.com/.../UCC2897A_5F00_test.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上两个链接。 slum606 -copy 是具有更改值的版本。 和 UCC2897A-使用我完全更改过的测试。 请查看此内容以供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我正在尝试模拟文件、但需要很长时间才能完成、您等待设置结果的时间有多长?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 我正在寻找您的答案。

    Slum6060副本用于在一小时内提供结果。

    但 UCC2897A_测试需要2个多小时才能获得结果。  

    我对仿真模型进行了一些更改。 这需要更少的时间。 但结果仍然不会超过3.3V。  

    请查看此文档和 help.e2e.ti.com/.../UCC2897A_5F00_test_5F00_1.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对上述问题的任何建议。  

    正在寻找您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我修改了14V 工作原理图、除了变压器和输出分压器外、我还必须将电流互感器负载电阻器降低至2R。

    为了简化电路、我用二极管替换了 SR、但它在大约80ms 时死机、但您可以看到输出电压接近调节。

    我已附上原理图和参数文件、如果您转到  并继续调整参数、您希望能够仿真整个电路。

    e2e.ti.com/.../slum605_5F00_14V.TSCe2e.ti.com/.../UCC2897a_5F00_14V.PRM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢您的仿真模型。 但我无法使用参数文件。 您能帮我如何访问该参数文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    转至 Analysis (分析)选项卡、在下拉菜单中选择 Analysis Parameters (分析参数)、您将看到可用参数列表。

    “帮助”按钮将带您了解每个参数设置的说明。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的帮助。 我使用不断变化的参数进行仿真。 我移除了电流 CT 并将其替换为接地路径中的电阻、然后再次说明仿真不好。 可以帮帮我吗? 为什么通过移除 CT 并替换等效电阻来更改结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢您的建议。 我正在努力更改这些参数。 我还进行了以下更改以运行仿真。

    我已移除电流互感器并替换了功率 MOSFET 接地侧的等效电阻器值。 但是、对于相同的仿真参数、输出结果会发生变化、您能帮我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    当您说输出结果发生变化时、您能更具体吗?

    从电流互感器切换至电流感应电阻器时、请检查 CS 引脚上的电压是否相同。

    此致

    Peter