Thread 中讨论的其他器件: TL431
工具/软件:WEBENCH设计工具
我正在尝试基于 TI 网站上提供的模型运行仿真。 在 UCC2897A 的给定仿真中、考虑的输出电压为3.3V。
我正在尝试为14V 输出设计正向钳位转换器。 我使用以下链接中提到的公式重新计算了所需增益和补偿所需的电阻器和电容器值的所有必要值
但输出始终稳定在3.3V。 我是否可以知道在 TINA 中进行仿真时需要考虑哪些其他更改才能在输出端获得14V 电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我正在尝试基于 TI 网站上提供的模型运行仿真。 在 UCC2897A 的给定仿真中、考虑的输出电压为3.3V。
我正在尝试为14V 输出设计正向钳位转换器。 我使用以下链接中提到的公式重新计算了所需增益和补偿所需的电阻器和电容器值的所有必要值
但输出始终稳定在3.3V。 我是否可以知道在 TINA 中进行仿真时需要考虑哪些其他更改才能在输出端获得14V 电压。
e2e.ti.com/.../slum606-_2D00_-Copy.tsce2e.ti.com/.../UCC2897A_5F00_test.tsc
您好、Manoj、
我修改了14V 工作原理图、除了变压器和输出分压器外、我还必须将电流互感器负载电阻器降低至2R。
为了简化电路、我用二极管替换了 SR、但它在大约80ms 时死机、但您可以看到输出电压接近调节。
我已附上原理图和参数文件、如果您转到
并继续调整参数、您希望能够仿真整个电路。
e2e.ti.com/.../slum605_5F00_14V.TSCe2e.ti.com/.../UCC2897a_5F00_14V.PRM