主题中讨论的其他器件:UCC28950、 UCC28180、
您好、Robert、
我将 PMP8740作为参考设计了交流/直流充电器。 我有一个具有 UCC28180的 PFC 级、后跟一个具有 UCC28950的1KW PSFB 级。
我的 PSFB 规范如下所示
VIN=400V (来自 UCC28180 PFC)
Vout=20V 至60V
Iout= 17A
由于某些原因、我的设计中没有风扇。 单就 PSFB 而言、我将获得约96%的效率。
我使用 IPP65R190CFD 作为我的全桥 MOSFET、使用30uH 作为匀场电感器。我获得的 ZVS 操作超过输出负载的20%。 现在我有一些问题
我的全桥 MOSFET 读取的输出负载大约为50度、超过20%(ZVS 操作)、但在环境条件下、它读取的温度大约为90度、负载小于20%(非 ZVS 区域)。
因为我没有风扇、所以温度是不可接受的。 您能否建议某种方法来解决此问题?
2.我有一个1uF 电容器串联到匀场电感器、只是为了平衡伏秒。 但在您的设计中、它不存在。 移除电容器有什么风险?
您在没有电容器的情况下没有遇到任何伏秒平衡问题?
等待您宝贵的意见
此致
Aneesh