主题中讨论的其他器件:DP83869HM、 DP83849IF、
大家好、
我想尝试 使用 DP83869HM 设计 从以太网(100M)到光纤的介质转换器。 如何将 DP83869HM 配置为在没有任何 MCU 的情况下将铜缆以太网连接到光纤? 下面的功能图供参考。
BR、
晓宾(Eric)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想尝试 使用 DP83869HM 设计 从以太网(100M)到光纤的介质转换器。 如何将 DP83869HM 配置为在没有任何 MCU 的情况下将铜缆以太网连接到光纤? 下面的功能图供参考。
BR、
晓宾(Eric)
您好、Cecilia、
谢谢您的关注。
我有一些问题需要注意、如果 DP83869HM 外设 已配置为表12要求、 是否必须配置"NOTE-0x01EC"寄存器? 如何理解这一"重要说明"?
在我的应用中、没有任何 MCU 可以配置 DP83869HM's 寄存器、DP83869HM 是否是一种好的解决方案? 还有其他芯片建议吗? 谢谢你。
"注意:重要提示:100 Mbps 介质转换器模式所需的寄存器配置:-将0x1FFC 写入寄存器0x01EC (将位[0]设置为0)"。
此外:我注意 到 DP83849IF 可以在 没有任何寄存器配置的情况下转换1000BASE-X 和100BASE-FX 光纤协议、我是否可以提供 DP8384954的捆绑选项说明来学习? 谢谢。
BR、
晓宾(Eric)
您好、Ceilia、
谢谢您、Cecilia。
我尝试 使用 DP83849IF 在没有任何寄存器配置的情况下完成100BASE-TX 转100BASE-FX 介质转换器。 有关如何剪切"TIDA-00306"原理图的任何建议、该原理图仅在 100Mb/s 时完成铜缆到光纤的转换、反之亦然 如何处理 MAC 数据表接口、串行管理接口、JTAG 接口等? 请提出建议。 谢谢你。
BR、
晓宾(Eric)
您好、Cecilia、
这是我的应用图。 两个 PHY 接口将通过印刷电路板走线互连。 Profi-NET 模块和 DP83849IF 之间的距离将小于10厘米。
(1)具有电压模式 PHY 连接、电容器隔离或变压器隔离的电流模式、
(2)带有电压模式 PHY 连接的电压模式、可直接连接。
(3)带电流模式 PHY 连接的电流模式。
我看到针对(1)、(2)的一些应用手册、但没有针对项目3的更多解决方案。 遗憾 的是、Profi-NET 模块和 DP83849IF PHY 接口都是电流模式类型。 您能否提供任何有关移除变压器和简化 PCB 布局的可靠建议? 谢谢你。
Eric、
我就此与我们的内部团队进行了沟通。 如上所述、标准应用需要两个变压器。 但是、DP83849已使用电容耦合而非变压器进行了测试。 虽然这可能是一个选项、但我建议您查看应用手册、了解有关电容耦合和可能限制的详细信息。
https://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf
谢谢、
Cecilia