This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00306:配置为媒体转换器、无需任何 MCU

Guru**** 2455150 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83849IF, TIDA-00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/913140/tida-00306-configure-as-media-converter-without-any-mcu

器件型号:TIDA-00306
主题中讨论的其他器件:DP83869HMDP83849IF

大家好、

 我想尝试 使用 DP83869HM 设计 从以太网(100M)到光纤的介质转换器。 如何将 DP83869HM 配置为在没有任何 MCU 的情况下将铜缆以太网连接到光纤? 下面的功能图供参考。  

BR、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们有捆绑选项可用于配置介质转换器模式。 您可以使用下面的应用手册作为指南:

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cecilia、

     谢谢您的关注。

     我有一些问题需要注意、如果 DP83869HM 外设 已配置为表12要求、 是否必须配置"NOTE-0x01EC"寄存器? 如何理解这一"重要说明"?

     在我的应用中、没有任何 MCU 可以配置 DP83869HM's 寄存器、DP83869HM 是否是一种好的解决方案? 还有其他芯片建议吗? 谢谢你。  

     "注意:重要提示:100 Mbps 介质转换器模式所需的寄存器配置:-将0x1FFC 写入寄存器0x01EC (将位[0]设置为0)"。

       

     此外:我注意 到 DP83849IF 可以在 没有任何寄存器配置的情况下转换1000BASE-X 和100BASE-FX 光纤协议、我是否可以提供 DP8384954的捆绑选项说明来学习? 谢谢。  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们的 DP83849数据表中应提供自举选项。 如果您在查看数据表后还有其他问题、可以告诉我

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ceilia、

     谢谢您、Cecilia。  

     我尝试 使用 DP83849IF 在没有任何寄存器配置的情况下完成100BASE-TX 转100BASE-FX 介质转换器。 有关如何剪切"TIDA-00306"原理图的任何建议、该原理图仅在 100Mb/s 时完成铜缆到光纤的转换、反之亦然  如何处理 MAC 数据表接口、串行管理接口、JTAG 接口等? 请提出建议。 谢谢你。   

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能更详细地解释一下"剪切"原理图意味着什么吗? TIDA 原理图和 DP83849IF 数据表还应向您展示如何设置到不同模式、并帮助您连接 SMI。 您的设计是否需要 JTAG 和 SMI 的特殊配置?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

     这是我的应用图。 两个 PHY 接口将通过印刷电路板走线互连。 Profi-NET 模块和 DP83849IF 之间的距离将小于10厘米。

     (1)具有电压模式 PHY 连接、电容器隔离或变压器隔离的电流模式、

     (2)带有电压模式 PHY 连接的电压模式、可直接连接。

     (3)带电流模式 PHY 连接的电流模式。  

     我看到针对(1)、(2)的一些应用手册、但没有针对项目3的更多解决方案。  遗憾  的是、Profi-NET 模块和 DP83849IF PHY 接口都是电流模式类型。 您能否提供任何有关移除变压器和简化 PCB 布局的可靠建议? 谢谢你。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    由于 DP83848是电流模式线路驱动器、因此您需要端接电阻器和偏置网络。

    我需要与我们的设计团队讨论一下、由于隔离、是否需要变压器、我相信您无法将其移除。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我就此与我们的内部团队进行了沟通。 如上所述、标准应用需要两个变压器。 但是、DP83849已使用电容耦合而非变压器进行了测试。 虽然这可能是一个选项、但我建议您查看应用手册、了解有关电容耦合和可能限制的详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

     谢谢您的关注。 我认为上述问题可以解决。 再次感谢你。

     顺便说一下、您是否有任何参考说明来描述 PHY 的电流模式线路驱动器和电压模式线路驱动器、例如它的工作原理、它的输出1伏(100米)的方式等? 谢谢。  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、我相信我们没有应用节点对此进行介绍、但是您可以在此主题上找到现有的 E2E 主题。

    如果您认为此主题已关闭、请选择 TI 已解决我的问题。

    非常感谢!

    Cecilia