This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:用于测量输入电压的 OPAMP 请求,可供选择。

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, TLV9051, TLV6742, TLV9001, TLV9061, TLV2471, OPA365, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/914365/webench-tools-opamp-request-for-measuring-input-voltages-which-one-to-select

主题中讨论的其他器件:OPA2990TLV9051TLV6742TLV9001TLV9061TLV2471OPA365TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持人员:

我有疑问、

我使用的是 Polulu 的以下直流驱动器、

一个具有50mV 和10mV/A 的偏移、另一个大约140mV/A、140mV/A 用于直流电机和电磁体

我为要使用的 Peltiers 设置的最大电流为20A。 25V 时的最大可能电流为15.7A。

新 Teensy4.1的12位 ADC。

哪种单电源运算放大器最适合这种简单的应用

我想为 ADC 的输入创建尽可能的最大范围。

20A = 3.3V

0A=0V、偏移为50mV。

运算放大器+50mV 偏移上的最大输入为200mV。

因此、反相运算放大器上的总输入电压将为0.25V、偏移=为我提供13.2V 的放大。

最好

巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastiaan、

    您希望需要哪种类型的电源电压?  我想您需要大于13.2V 的电压、因为您在输出端寻找该电压?

    如果您能为我们提供一些有关应用的更多详细信息、我们可能会提出更具体的建议。

    OPA2990是此领域的常见选择。  我想您可能会发现它很有兴趣。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速回复。

    我正在寻找具有5V 电压的单电源运算放大器。 驱动

    50mV 作为输入 、 应在输出上为我提供0V、在250mV 时、它应在输出上为3.3V

    我是否使用 y=MX +b 正数来计算放大值和电阻值?

    感谢您对此进行深入研究。

    最好的巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastiaan、

    好的。  我读错了、认为您希望输出端电压为13.2V。  然后、您将需要一个很可能是低电压运算放大器。

    然后、我会说它取决于其他因素、例如所需的带宽和输出电流。  受欢迎的选择包括 TLV9001、TLV9051、TLV9061、TLV6742等、这同样取决于速度和精度。

    您的输入信号是什么样的?  它是正弦吗?

    一种选择是将输入与运算放大器的同相输入进行交流耦合、并使用分压器提供直流失调电压。  然后、您使用电阻器来增益信号。  不过、这将有助于了解有关输入信号的更多信息。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在读取芯片内的电流传感器、因此我认为电流不是多种多样、它应该是线性的。

    我有几个问题:如果我具有所有值、是否有计算器允许我使用 ADC 计算单电源运算放大器?

    基于 TLV2471

    www.ti.com/.../sloa030a.pdf

    我能否使用此计算在接近0...3.3V 的范围内设置输出电压。 不过、我看到 OPA365也可以与真实的接地端搭配使用、

    但是、对于情况1 Y=mx+b、该运算放大器是否可以用于相同的 SLOA30a.pdf?  

    我想检查信号、可能是1秒、没有什么特别之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastiaan、

    我们的工具将帮助您确定某些 ADC 配置所需的运算放大器带宽和精度。  模拟工程师计算器 可在线下载并按如下所示使用、以帮助您计算 ADC 的运算放大器。

    您在应用手册中看到 Y=mx_+b 的确切位置是什么?  您将需要使用的公式将取决于您的电路配置。  是的、OPA365可以一直接地、对于 ADC 的精确器件而言、这可能是一个合理的选择。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我已经准备好寻找这样的东西了。

    您是否有德州仪器提供的所有组件计算器/工具的通用页面?

    最好

    巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastiann、

    我很乐意为您提供帮助、尽管我不确定我们是否有一个页面。  但是、我们有多种资源。

    GPMPP 的常见问题 解答-此站点有一个资源列表。  顶部的内容更多是工具。

    TI 高精度实验室 –面向新工程师和经验丰富工程师的视频

    TI 模拟口袋参考指南 –关键概念的快速参考

    信号 –有关运算放大器概念的专家博客集合

    放大 器宏模型 -用于设计验证的 TINA-TI SPICE 仿真软件

    滤波器设计工具

    放大器快速搜索 -搜索器件或按电路搜索

    如果您需要进一步的帮助或有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel