This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCD90160A:UCD90160A 使用"Fusion Digital Power Designer"用于设计加电/断电序列的工具、断电序列不起作用。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/913050/webench-tools-ucd90160a-ucd90160a-use-fusion-digital-power-designer-tool-to-design-power-on-off-sequence-power-off-sequence-not-work

器件型号:UCD90160A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

UCD90160A 使用"Fusion Digital Power Designer"工具设计加电/断电序列、断电 序列不起作用。

上电 序列测量正确、 测量断电序列失败,设置断电 序列与实际测量序列不一致;

请帮助检查我的代码和 原理图,谢谢!

我们需要以下 电源开/关序列 :

打开:Rail13->Rail14->Rail15->Rail2->Rail5->Rail6->Rail10->Rail9->Rail7->Rail3->Rail11->Rail12->Rail16->Rail18

关闭:Rail2->Rail8->Rail16->Rail12->Rail11->Rail03->Rail07->Rail09->Rail10->Rail06->Rail05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据您的快照、电源排序由 PMBus_CONTRL 信号控制。 当 PMBus_control 被置为有效时、加电排序开始、否则断电排序开始。

    您是否可以更具体地了解"测量断电顺序是否关闭"? 如何  触发断电序列? 断电排序顺序是什么?

    我需要您 的完整 项目文件 来提供帮助。  

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    感谢您的回复。

    您是否可以更具体地了解"测量断电顺序是否关闭"? 如何  触发断电序列? 断电排序顺序是什么?

    -->测量 断电顺序不是按照设置进行的。

    代码设置: Rail1 (12V)首次关闭、 触发 Rail8 (1.3V) Off,Ω、 序列触发其他电源轨。

    断电排序失败:Rail1 (12V) 首次 关闭、Rail1下降电源正常关闭电压(10.2V)、Rail8未关闭电源、并等待 Rail1下降0V、同时关闭电源;

    我需要您 的完整 项目文件 来提供帮助。  

    -->以下是项目文件,但看起来像上载失败,是否有其他方法可以上载它?

     

    e2e.ti.com/.../UCD90160A-2.4.3.809-Address-52-Project-File_5F00_0611_2D00_1.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    文件已损坏。 Jason 是否仍然是您的 FAE? 您可以联系他以共享文件。

    但根据您描述的内容、问题是您没有针对12V 电源轨的正确故障关断从器件设置

    如果您希望在12V 发生故障时关闭其余电源轨、请确保

    1启用12V 电源轨的故障响应

    2.将其余电源轨设置为12V 电源轨的故障关断从电源轨。

    有关详细信息、请参阅随附的快速用户指南

    e2e.ti.com/.../UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的,我会问 Jason,谢谢!