This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62808:输出电流为2mA 时输出电压出错

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/912574/webench-tools-tps62808-the-output-voltage-went-wrong-at-2ma-output-current

器件型号:TPS62808

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的设计已经很晚了

输入3~4.2V

输出1.8V

输出电流2mA

当我仿真输出电压时、它达到2.9V

这是否意味着 TPS62808在此条件下不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harvey、

    由于负载电流非常小、器件进入 PFM 模式、Vout 需要一些时间才能稳定。 我们现在已经增加了仿真时间。 请查找随附的图像和 pdf 文件。 但是、这可能需要另外两周时间才能在 TI 网站上进行反思。 同时、您可以通过增加仿真时间来导出设计并运行仿真。 希望这能解答您的疑问。

    e2e.ti.com/.../WBDesign11895.pdf

    此致、

    阿图尔