Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, TIDA-01605, UCC21530, UCC21530-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01605 主题中讨论的其他器件:TIDA-01604、 UCC21530、 UCC21530-Q1
我对进入 TIDA-01604的 TIDA-01605电路有疑问。
目前我使用的是 UCC21530
在电路中、R30和 R32被焊接、而 R31未被焊接。
我将列出研究数据的结果。
UCC21530应移除 R30和 R32。
UCC21530必须焊接到 R31。
如上所述焊接后、使用 TIDA-01604执行开环测试。
但是、当输入电压打开时、不会进行升压。
换句话说、栅极驱动器不会打开、是否需要如上所述仅焊接 R31???