This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:TIDA-01604、PWM、开环

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, TIDA-01605, UCC21530, UCC21530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/912207/tida-01605-tida-01604-pwm-open-loop

器件型号:TIDA-01605
主题中讨论的其他器件:TIDA-01604UCC21530UCC21530-Q1

我对进入 TIDA-01604的 TIDA-01605电路有疑问。
目前我使用的是 UCC21530
在电路中、R30和 R32被焊接、而 R31未被焊接。
我将列出研究数据的结果。
UCC21530应移除 R30和 R32。
UCC21530必须焊接到 R31。

如上所述焊接后、使用 TIDA-01604执行开环测试。
但是、当输入电压打开时、不会进行升压。
换句话说、栅极驱动器不会打开、是否需要如上所述仅焊接 R31???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    请焊接 R30和 R32并移除 UCC21530-Q1的 R31。