This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS43060:负载瞬态性能问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/910550/webench-tools-tps43060-load-transient-performance-question

器件型号:TPS43060

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我仿真了 TPS43060的两个条件。 我附加了两个文件。 我修改了补偿和滤波器参数。 但是、当我进行负载瞬态仿真时、我发现较大的相位裕度将具有较大的 pk 到 pk 电压。 我认为这对我来说毫无意义。 您能否告诉我为什么 PM 更大、但会导致更大的峰间瞬态值。  

e2e.ti.com/.../WBDesign_2800_PM_3D00_57.13degree_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../WBDesign_2800_PM_3D00_76.673degree_2900_.pdf

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请注意、在您的修改中、稳态 Vout 不再为21V。 因此、比较这些设计不太困难。 如果您想继续进行修改后的设计、请重新调整 BOM 以获得21V 电压。

    在尝试改善相位裕度的同时、您显著降低了输出电容器和带宽(穿越频率)。 新的 Cout 小于原始值的一半。 尽管相位裕度得到了改善、但负载瞬态仍是输出电容器的一个强大功能。 因此、减少 Cout 会略微增加过冲和下冲。  

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    感谢您的信息。 那么、在这两种设计中、Cout 将判断负载瞬态响应、对吗?

    我认为负载瞬态最初与 PM 和 BW 有关。 因此、Cout 将对负载瞬态产生影响、您是否有应用手册来展示这种影响? 下图是由相同的输出滤波器创建的、对吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    由于这是一个公共论坛、我分享了过冲和电子邮件 Cout 之间关系的公式。 我将关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请回复电子邮件。

    此致、

    Vishwanath