This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14020-Q1:LMR14020-Q1

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1, LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/927165/webench-tools-lmr14020-q1-lmr14020-q1

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在为 LMR14020-Q1生成宏模型时遇到此错误。 请建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    显示此错误的原因是.lib 文件中存在语法错误或缺少参数。 请您分享该模型吗?

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMR14020S_5F00_TRANS.lib

    请查看库文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    LIB 文件的第一行添加参数:SS=0将解决此问题。

    它可能会从其他地方消失,但它是最简单的修复方法。

    此致、

    Csaba

    e2e.ti.com/.../LMR14020.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Csaba。

    在我的案例中、要求是输入电压为16V +/- 10%、输出电流为100mA。 在仿真相同的情况下、我会在开关节点电压中产生振铃。 请帮我修改设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    将 L1从5、5更改为10uH、L1的电流将是连续的。 当负载电流高于峰间电感电流的一半时、LMR14020采用 CCM (连续导通模式)运行。 如果任何开关周期结束时的峰值开关电流低于300mA 的电流阈值、器件将进入睡眠模式。 为了避免100mA 输出电流下的睡眠模式、我们必须在开关引脚(R4、C4)上添加一个缓冲器网络。

    此致、

    Csaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Csaba

    这是一个真正的帮助。 通过添加缓冲器、SW 电压将变得平滑。 我想知道您是如何得出 R4、C4的值的? 请建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    为了避免睡眠模式(最小300mA SW 电流)、在输出电流为100mA 时、每个开关周期结束时需要大约50mA 以上的电流。
    (电感器的峰值电流仅为266mA。)

    因此、我们在 SW 输出上添加动态负载(不仅是缓冲器)。 开关导通时间为275ns。 在此期间、电容器电压必须增加到最大值 14V (最小电源电压)。 在开关导通时间结束时、电容器(R-C 电路)电流应为50mA。

    这就是我们完成计算所需的一切。

    此致、

    Csaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Csaba:

    感谢您的详细解释。 但是、我想知道您如何选择开关导通时间为275ns、电容器电压为14V (最小电源电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    输入电源电压是您的规格16V +/- 10%。 :)因此最小电压为14.4V。  让我们选择略小于该值的 uC = 14V。

    将17、6V (最大输入电压)降至5V 需要在我们的电路中实现0、28 (5/17、5)的占空比。 在1MHz (1us 周期时间)时、导通时间将为280ns。

    第一次仿真测量的值为275ns。

    此致、

    Csaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您。 但让我了解一下、考虑缓冲电路、这个值为280ns。 此外、在实际电路中、将存在 ESR 和 ESL、即高频路由电感。 因此、有效占空比和导通时间将发生变化。 您能不能在这些方面给一点光亮一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aradhyasambhu、

    是的、导通时间通常较长、但我们可以在计算中使用平均值、因为我们计算出的额外电流大于连续运行实际所需的额外电流(导通时间结束时为50mA)。 因此、280ns​​将非常安全。 计算中至少有20%的储备。

    您好!

    Csaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Csaba。