主题中讨论的其他器件: LMR14020
工具/软件:WEBENCH设计工具
我在为 LMR14020-Q1生成宏模型时遇到此错误。 请建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我在为 LMR14020-Q1生成宏模型时遇到此错误。 请建议。
e2e.ti.com/.../LMR14020S_5F00_TRANS.lib
请查看库文件。
您好 Aradhyasambhu、
向 LIB 文件的第一行添加参数:SS=0将解决此问题。
它可能会从其他地方消失,但它是最简单的修复方法。
此致、
Csaba
您好 Aradhyasambhu、
输入电源电压是您的规格16V +/- 10%。 :)因此最小电压为14.4V。 让我们选择略小于该值的 uC = 14V。
将17、6V (最大输入电压)降至5V 需要在我们的电路中实现0、28 (5/17、5)的占空比。 在1MHz (1us 周期时间)时、导通时间将为280ns。
第一次仿真测量的值为275ns。
此致、
Csaba