This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/925244/tida-01606-tida-01606

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: SFRA

尊敬的先生:

开始 使用 F28335,在实施 ADC、PWM、D-Q 转换、功率分析仪和 SPLL 后,现在已转移到 F28379D。 TDA-01606  

是一个靠近我的最终产品的参考设计。我的扩展坞和 F28379 D 控制卡。 移植 TIDA-01606代码 并观察 I/O 操作和 ADC  

采样。 采样是在50 Kz 下完成的。现在、我需要有关以下几点的帮助:

1) 1)观察到、虽然总和的累积值显示为零的所有 RMS 值都存在。 在对代码进行了几次修改之后、我现在看到 RMS 值和其他  

结构中的电源参数。请告诉我、 还有什么原因是有任何 GUI、我可以在其中查看所有这些参数?

2.将 USB 端口连接到 PC 后、显示"新建连接端口故障"、但如果我下载 SCI 示例代码、它工作正常。 开关位置在“ON”(开)位置

3.尽管存在电网电压和电流,但在 PWM 输出上未观察到 PWM 脉冲。

请建议如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您发布查询。

    PWM 脉冲应该会出现。 您能否确认以下变量的状态?

    请确保在从观察窗口调试代码后设置这些变量。

    TINV_allRelaySet  

    TINV_closeGiLoop  

    TINV_resetAllFaultStatus  

    PWM 脉冲应在此之后出现。 此外、此软件没有 GUI。

    谢谢你

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harish、

    按照建议、您已检查变量并附加屏幕截图。 此外、没有名为 TINV_resetAllFaultStatus 的变量。  

    其他两项如下

     TINV_allRelaySet  =  0

    。  TINV_closeGiLoop = 1;

    在附件中、您可以看到电压平方的累积、但 Vrms = 0;

    另外、请也通过 SCI 部件上的一些指示灯来查看。

    Manish Girase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:是否有更新?

    如何与电路板通信以读取串行终端上的值?

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

    正在等待您的回复。

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    控制卡中的以下设置可实现引脚 J3下拉和所有其他引脚上拉的串行通信。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish、感谢您的回复。 正如我在开机自检中提到的、开关的位置很好、正如您在上一个开机自检中所建议的那样。 它们处于"打开"状态

    如果我用示例 SCI 程序触发 F28379、它可以正常工作、我可以在 TeraTerm 上看到回显。但当我使用 TIDA01606进行程序时、它会显示 USB 故障。

    请建议如何验证 TIDA01606应用的输出?(项目中包含 sfra_GUI_scicomms_driverlib)

    此致

    Manish Girase