This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电和放电特性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ77915, BQ40Z50-R2, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/926949/battery-charge-and-discharge-characteristics

主题中讨论的其他器件:BQ24715BQ77915BQ40Z50-R2BQ4050

您好!

希望你们做得好。

我们使用的是采用3s2p 配置的 NCR18650b 锂离子电池。 我要附上下面的数据表

e2e.ti.com/.../NCR18650B.pdf

我们绘制了充电和放电特性图、发现放电容量和容量有很大差异。 电池正在放电 5774mAh (电池未完全放电)、并且充电容量仅高达3548mAh。 请找到随附的 充电和放电特性图。

我们将以1c 的电流对电池放电、并以0.5C 的电压对电池充电

 为什么电荷量非常小于放电容量?

您能为我们提供帮助吗?

谢谢你  

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini、

    您的充电和放电曲线看起来很健康、您提到哪些器件需要帮助? 每个周期后容量是否会降低? 您能否共享充放电日志文件?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../NCR18650B_5F00_Test_5F00_Data.xlsxHelloWyatt、

    你在干什么? 感谢您的回答。  

    在后接线柱中、我已张贴了电池组3s2p (锂离子)的放电和充电曲线、其电压为12.55V。

    当~100%充满电的电池组以1C 的电流放电时(显然、它将从2P 电池组消耗6.4安培)。 BMS 以8.7V 的电压启动并关闭放电 FET。 总放电容量为~5800mAH。

    后来、我们以0.5C 的电压继续充电、在充电完成后、即当达到12.54V 时、仅以3550mAH 的电流泵送电池。

    那么、我的问题是、在我们的实体世界中、如何违反法律呢? 或者、我是否有过单位的电池组? 因为当它使用5800mAH 放电时、它显然应该采用~5800mAH 来填充到电池组放电之前的水平?

    我缺少什么吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harnini、

    此帖子未附带 TI 器件名称或编号、如果没有有关使用了哪些 TI 器件的更多信息、我不确定如何解决您的问题。

    您是否从电量监测计、充电器、监控器获取了电流和 mAh 信息? 您的所有连接是否都安全? 您的电池之间是否存在任何互连损耗、从而在充电/放电过程中导致高损耗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们使用的是 TI BQ24715充电器 IC 和 BQ7791501 BMS 控制器。  

    通过 BQ24715 Charger IC IOUT 引脚监测电流。 我们的所有连接都是安全的、我们没有互连损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harnini、

    我将把您的查询重定向到充电器团队、因为我不熟悉此充电器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harnini、

    BQ24715 IOUT 引脚只提供40倍适配器(输入) 或16倍放电电流的测量值、此测量值使用 检测电阻器上的差分电压进行计算。  您是否通过将充电电流乘以时间来计算容量?  当充电电流因电池阻抗而从恒定电流下降时、如何考虑充电电流?  您可能会考虑 使用电量监测 计来提供更准确的电池容量测量。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的回答。

    当您说 BAT 引脚是指 IOUT 引脚(可在其中监控充电或放电电流)。

    我们将在充电电流监控模式下使用 IOUT 引脚、通过将其与时间相乘来计算容量。 根据您的帖子、我可能了解到我们无法集成 IOUT 充电器电流来了解向电池提供了多少 Q? 如果我错了、请纠正我的问题。

    由于我们只是测量 IOUT、认为它是流入电池的绝对电流、因此在充电电流从 CC 下降时、我们没有使用任何考虑因素。

    我们的应用中有 BMS BQ77915、今天电池充电时的输出电流读数为2.6A (BQ24715上的0x14设置0x0B80感应电阻为7.5m Ω)、我碰巧测量了 BMS 感应电阻器上的压降(4.5m Ω、压降为18mV) 并计算出电流值约为4A。 然后、我了解到我在这里错过了一些基本的东西。 如果我在这里被误解、请予以更正。

     感谢您建议使用电量监测计? 您能否建议我们采用具有成本效益的方法、我想让电流感应电路连接到 BMS 感应电阻器? 请提出任何建议

    谢谢你

    哈里尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    是的、我指的是 IOUT 引脚。  IOUT 引脚监控电池放电电流或适配器流入充电器的输入电流、而不是充电电流。  要计算充电电流,您需要进行效率功率平衡:eff = VBAT*ICHG /(VBUS*IBUS)。  希望数据表效率曲线为您提供足够的信息来估算给定输入电压的效率。

    我将发送给监测计团队、以帮助选择监测计。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    对于3S2P 锂离子电池、请考虑使用 BQ4050或 BQ40z50-R2。 BQ40z50-R2基于我们的 Impedance Track 技术、可提供更准确的充电状态和运行状况报告。