您好!
希望你们做得好。
我们使用的是采用3s2p 配置的 NCR18650b 锂离子电池。 我要附上下面的数据表
我们绘制了充电和放电特性图、发现放电容量和容量有很大差异。 电池正在放电 5774mAh (电池未完全放电)、并且充电容量仅高达3548mAh。 请找到随附的 充电和放电特性图。
我们将以1c 的电流对电池放电、并以0.5C 的电压对电池充电
为什么电荷量非常小于放电容量?
您能为我们提供帮助吗?
谢谢你
此致
Harini Krishna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
希望你们做得好。
我们使用的是采用3s2p 配置的 NCR18650b 锂离子电池。 我要附上下面的数据表
我们绘制了充电和放电特性图、发现放电容量和容量有很大差异。 电池正在放电 5774mAh (电池未完全放电)、并且充电容量仅高达3548mAh。 请找到随附的 充电和放电特性图。
我们将以1c 的电流对电池放电、并以0.5C 的电压对电池充电
为什么电荷量非常小于放电容量?
您能为我们提供帮助吗?
谢谢你
此致
Harini Krishna
e2e.ti.com/.../NCR18650B_5F00_Test_5F00_Data.xlsxHelloWyatt、
你在干什么? 感谢您的回答。
在后接线柱中、我已张贴了电池组3s2p (锂离子)的放电和充电曲线、其电压为12.55V。
当~100%充满电的电池组以1C 的电流放电时(显然、它将从2P 电池组消耗6.4安培)。 BMS 以8.7V 的电压启动并关闭放电 FET。 总放电容量为~5800mAH。
后来、我们以0.5C 的电压继续充电、在充电完成后、即当达到12.54V 时、仅以3550mAH 的电流泵送电池。
那么、我的问题是、在我们的实体世界中、如何违反法律呢? 或者、我是否有过单位的电池组? 因为当它使用5800mAH 放电时、它显然应该采用~5800mAH 来填充到电池组放电之前的水平?
我缺少什么吗?
感谢你的帮助。
您好 Jeff、
感谢您的回答。
当您说 BAT 引脚是指 IOUT 引脚(可在其中监控充电或放电电流)。
我们将在充电电流监控模式下使用 IOUT 引脚、通过将其与时间相乘来计算容量。 根据您的帖子、我可能了解到我们无法集成 IOUT 充电器电流来了解向电池提供了多少 Q? 如果我错了、请纠正我的问题。
由于我们只是测量 IOUT、认为它是流入电池的绝对电流、因此在充电电流从 CC 下降时、我们没有使用任何考虑因素。
我们的应用中有 BMS BQ77915、今天电池充电时的输出电流读数为2.6A (BQ24715上的0x14设置0x0B80感应电阻为7.5m Ω)、我碰巧测量了 BMS 感应电阻器上的压降(4.5m Ω、压降为18mV) 并计算出电流值约为4A。 然后、我了解到我在这里错过了一些基本的东西。 如果我在这里被误解、请予以更正。
感谢您建议使用电量监测计? 您能否建议我们采用具有成本效益的方法、我想让电流感应电路连接到 BMS 感应电阻器? 请提出任何建议
谢谢你
哈里尼