主题中讨论的其他器件: TPS65987D、 LM3489
大家好、
我希望每个人都做得很好! 在 TIDA-050012电路板上、如果我们碰巧使用外部电源路径绕过直流/直流转换器、是否需要为该直流/直流转换器实施任何额外的保护?
提前感谢您查看此帖子、我希望很快再次收到您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我希望每个人都做得很好! 在 TIDA-050012电路板上、如果我们碰巧使用外部电源路径绕过直流/直流转换器、是否需要为该直流/直流转换器实施任何额外的保护?
提前感谢您查看此帖子、我希望很快再次收到您的回复!
您好 Filipe、
是的、此旁路路径的目的是将桶形插孔提供的电压直接传递到 Type-C 连接器。 桶形插孔具有19.5V 输出、因此每当协商20V 协议时、PD 控制器都会启用此旁路路径。
借助此类架构、您可以依赖连接到该旁路路径的源的保护功能。 只要您针对一个特定的电压协议(PDO)实施旁路路径、就不会出现任何问题。
可以使用 TIDA-050012 原理图作为参考
您好、Michael、
好的、我将提供一个示例、希望能帮助解释背靠背 FET 的重要性。
我相信您知道、对于 Type-C PD 应用、您可以灌电流或拉电流高达100W 的功率(20V/5A)、但要达到这一点、还需要进行大量工作。 当一个 Type-C PD 器件连接到另一个 PD 器件时、它们通过 CC 引脚相互通信、以确定功率能力、交替模式能力等。 然后、他们协商一个 PD 协议、以从隐式5V 协议转换到协商的20V 协议。
但是、假设有一个不合规的器件连接到 Type-C 端口、提供20V 的热电压。 我们的 PD 控制器将会看到异常行为、并以过压事件的形式触发、并且绝不会启用灌电流路径。 参考上面的原理图捕获、如果您仅在 Q10B 所在的位置组装了 FET、即使 PD 控制器不会启用外部路径、Q10B 的体二极管仍允许电压通过。 在此示例中、Q10A 中的体二极管将充当阻断二极管
您好、Michael、
抱歉、我提到了错误的 FET。 感谢您通过分享图片来识别混淆并进行澄清。
在这种情况下、您仍然需要两个 FET。 桶形插孔的电压为19.5V。 LM3489用于将此19.5V 输入调节为 Type-C PD 协议所需的较低电压。 旁路路径用于将桶形插孔直接连接到 TPS65987D、从而将功率损耗降至最低。 禁用此旁路路径时、您需要将上面圈出的 FET 用作阻塞二极管、以便 LM3489输出的电压不会反馈回桶形插孔节点