This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33620-Q1:差异

Guru**** 2532360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/926254/webench-tools-lmr33620-q1-discrepancies

器件型号:LMR33620-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

答:

为 LMR33620CQ3生成的 Webench 模型报告开关频率为1.66MHz。

数据表为该部件指定了2.5MHz 的开关频率。

B:

WebBench 模型建议 µH 在我的3.3V 输出设计中使用超过2.92 μ H 的电感器。

2.2µH 表建议使用1 μ H 电感器。

这些问题是否相关?  哪一个更正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    请您使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图形已过时。  界面现在不是这样。

    总之、这里是链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    该器件的最短导通 时间为68ns  

    对于上述条件、Vin=30V、 Vout=3.3V、 Frequency=2.1MHz 导通时间的计算公式如下:

    占空比的计算公式为 Duty= Vout/Vin=0.11。

    导通时间=占空比/频率

    导通时间= 0.11/2.1 MHz= 53.3ns

    因此、频率= 2.1MHz 时计算得出的导通时间低于最小导通时间68ns、因此降低了 WEBENCH 上的频率、以实现68ns 的最小导通时间

    如果频率= 1.6MHz

    接通时间= 0.11/1.6 MHz= 68.75ns

    WEBENCH 上的最小电感器计算结果为2.29uH、如下所示。 但是、WEBENCH 在给定的限制内选择最合适的电感器。 或者、您可以更改电感器限制并根据 您的要求选择电感器。  

    谢谢、此致、

    Praveen