This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63802:TPS63802DLAR

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/926217/webench-tools-tps63802-tps63802dlar

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件: TPS63900

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 TI 团队

我在不断发展的过程中,我想与你们磋商。

我有两个电源3x AA 锂电池(4.5VDC)或永久电源5VDC (电话通用充电器)。

连接到 TPS63802DLAR、对于 CATM 模块定义为3.8VDC。

问题是:一旦我的电路板通过外部5VDC 电源连接、而不是通过黄油连接。

  • 我的连接配置正常。 主要公式是、我能否将 TPS63802DLAR 连接到外部5VDC 充电器?
  • 我应该注意什么以及要考虑什么。
  • 遗憾的是、Digi Key 中不存在 TPS63802、这可能是不受欢迎的器件? 您能不能建议其他解决方案- 具有低 Iq 的降压/升压转换器

谢谢你

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    连接对我来说很好。

    请确保 USB 充电器的输出电压不会超过器件的建议工作范围。

    如果您需要一款 IQ 极低的器件、请查看 TPS63900。