Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050000 您好!
LDO2的输出能力小于200mA。 在 TIDA-050000中、我看到该输出为 FPGA I/O 组提供源。
Spartan 7数据表中提到的上电流为(Ivcco (4mA)+每组40mA)* 7 = 308mA (此处适用于 XC7S100)。
我知道这可以通过定序降低,但计算不是很精确,或者我在这里想出什么问题,即使在 DDR3和以太网 MAC 同时运行的正常操作中,200mA 不是那么严重 ???