This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050000:用于 I/O 组的 TPS65023 LDO 电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/921549/tida-050000-tps65023-ldo-current-for-i-o-banks

器件型号:TIDA-050000

您好!

LDO2的输出能力小于200mA。 在 TIDA-050000中、我看到该输出为 FPGA I/O 组提供源。

Spartan 7数据表中提到的上电流为(Ivcco (4mA)+每组40mA)* 7 = 308mA (此处适用于 XC7S100)。

我知道这可以通过定序降低,但计算不是很精确,或者我在这里想出什么问题,即使在 DDR3和以太网 MAC 同时运行的正常操作中,200mA 不是那么严重 ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 电压 VCCO [0...] 实际上连接到 DCDC1和 DCDC3、作为较高电流的主电源、如下图中的虚线所示。

    尽管 DCDC2 = 1.8V 且 DCDC3 = 2.5V、但如果不需要2.5V I/O 电压、您也可以设置 DCDC3 = 1.8V。

    LDO2只是显示为某些 IO 的另一个可选电源。

    为您的设计生成 XPE 时、它将列出所有必需的电源和预期的电流消耗。 除了 DDR 存储器和以太网 PHY 的数据表外、这还将告诉您每个电源轨的功率预算。 TIDA-050000旨在根据每个不同的 Xilinx 应用的需要进行修改。